结果:找到"PCB 鼠标 高亮",相关内容1000条
- PCB人工布线时,两个不同网络线碰撞或短路,如何显示高亮?
- 采用的专业版。目前如果两个不同网络线短路,没有任何高亮显示,给布线排查问题带来不便。如何设置,让短路的两个线高亮显示?在线等,谢谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB布线 短路 高亮显示 发帖人:happyme 发帖时间:2023-06-13 11:42:00
- PCB绘制时,鼠标移动到封装或者导线上就高亮
- 鼠标移动到封装或者导线上,就会高亮。这样真的很不舒服,鼠标动快一点非常晃眼睛,改成选中才高亮行吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 鼠标 高亮 发帖人:甜橙棉花糖 发帖时间:2023-05-17 14:09:00
- 请教下桌面版drc实时怎么显示呢?飞线怎么实时高亮啊?导出Ad底层器件怎么有色块?
- 请教下1:drc桌面版实时怎么显示呢drc实时检查,拖动Pcb里面器件覆盖器件或靠太近可以变颜色显示错误?全部布好了再更新说间距太小崩溃不?一布一更新麻烦不?2:点击焊盘或鼠标悬停焊盘,飞线怎么高亮啊(已布线点击才可以高亮,但还没布的线不能高亮);不能实时检查不能高亮飞线好别扭啊,不会用了;(不要说H键,不要说左侧网络更新点选,多难用试下);更新pcb后一堆器件乱七八糟,高亮飞线多好的功能啊一眼就知道怎么放是否需要旋转,3:板子能不能用个浅色或像ad样用颜色标记出来?baidU及论坛搜了几天了专业版也试了;bengkuile学习周期太长了;4:导出ad然后在ad14里打开pcb结果出现下面这...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 高亮 导出 发帖人:tonyz 发帖时间:2021-03-09 01:19:00
- 能不能和AD的鼠标操作一致
- 从AD切换过来感觉好不适应,快捷键又只能改键盘的,习惯了AD的鼠标滚轮上下移动,切过来这个感觉很不适应,能不能出个改鼠标快捷键的功能啊
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA软件鼠标滚轮 发帖人:Dwight 发帖时间:2020-09-10 17:51:00
- PCB无法高亮显示
- 如上图所示,开始的时候是可以高亮显示的,昨天我在铺铜的时候的不知道点到什么了,导致现在全部无法高亮显示,麻烦各位大侠帮帮忙!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 高亮 bug 发帖人:xiaowei 发帖时间:2019-10-23 09:51:00
- 串口转USBHID键盘鼠标方案
- 方案概述本方案的实现基于串口转标准USBHID设备芯片CH9328/CH9329,芯片根据不同的工作模式,可以在计算机上被识别为标准的USB键盘、鼠标设备。芯片无需编程,可以在用户端轻松实现模拟键盘鼠标动作。芯片接收符合其数据格式的串口数据,并自动将其转换为键盘与鼠标数据上传给计算机。CH9328只具备单一模拟键盘的功能,CH9329可以看作是CH9328的升级版,可以单芯片实现模拟键盘+相对鼠标+绝对鼠标的功能,且可根据实际需要进行模式切换。功能特点支持5V和3.3V模式,内置晶振;默认9600bps,支持各种常用波特率,且可通过工具修改;多种芯片工作模式与串口通信模式,应用灵活;支持普通...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CH9328 CH9329 USB键盘 USB鼠标 串口转键盘 串口转鼠标 发帖人:WCHTECH39 发帖时间:2019-06-03 15:12:00
- 立创EDA高亮网络
- 左键选中网络-单机键盘“H”键可以高亮网络!刚发现的,这个很重要所以特地立贴相告!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 高亮网络 发帖人:yangxf1217 发帖时间:2019-01-24 14:18:00
- 有没有以当前鼠标为中心进行显示的快捷键,像Protel99中的HOME键
- RT在手动布线时,如果线很长时需要移动画布,在布线时不习惯用鼠标拖动画布
- 所属专栏: PCB设计 标签: 快捷键,鼠标光标 发帖人:d1z1y2 发帖时间:2018-12-19 11:07:00
- USB键鼠延长方案
- 概述键盘鼠标紧随着电脑诞生而出现,是最常见的电脑外设,目前市场上使用最多就是USB接口的键盘鼠标,然而受USB协议的限制,线长只有几米,键盘鼠标延长方案分为上位机端和下位机端(需成对使用),两端通过串口实现USB键鼠信号的远程传输,解决了长度限制这一问题。CH9350方案为单芯片键鼠延长方案,可提供两种USB键鼠延长方式。第一种是RS485串口直连方式延长,这种延长方式上位机端和下位机端之间的最大距离可达到300米;第二种方式是将上位机端和下位机端的串口信号和音视频信号一起整合再延长。CH9350方案可以在视频延长方案的基础上很方便的加入USB键鼠延长功能,无需客户开发。应用领域应用于工业控...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH9350L 键盘 鼠标 延长 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-08-28 16:07:00
返回